This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873SEVM:DVR8873S 保留设计和放大器;问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542501/drv8873sevm-dvr8873s-rewiev-design-question

器件型号:DRV8873SEVM


工具/软件:

我将设计具有 BDC 电机控制的电路。 电机电流为 1、6A(峰值为 6、5A)、因此我选择了 DRV8873S。 IC 将由 Raspberry Pico 2 W 控制。是否有人可以查看我的原理图并在出错时提供建议?
我对大容量电容有疑问 — 该如何计算它? 第二个问题:它是四层板上的寡头设计电路,也可以在两层上完成?

已选择 BCD 电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    原理图看起来正常。 建议使用更多的大容量电容。 通常、我们建议始终使用更多而不是更小的大容量电容、但缺点是成本增加和物理尺寸增大。 您可以使用以下 应用手册 来帮助为您的应用计算正确的大容量电容值。 PCB 设计不必是 4 层的、但可以根据应用帮助进行布局和热管理。 请查看以下 应用手册 、了解电机驱动器应用的 PCB 最佳设计实践。  

    此致、

    David