This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:EVM 上 MSP MCU 的块控制

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541548/drv2605-block-control-of-msp-mcu-present-on-the-evm

部件号:DRV2605


工具/软件:

我们计划使用 DRV2605 触觉驱动器、因此我们将使用以下 EVM 进行评估: https://www.ti.com/lit/ug/slou348b/slou348b.pdf?ts = 1752669578361&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

到 目前为止、我们现在希望从主机 MCU 中完全评估 EVM、并且不再需要 EVM 上的 MSP MCU。
您能否指导我们如何完全禁用 MSP MCU 以及任何控制选项(如 EVM 上的按钮)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用电路板左上角的“MSP"跳“跳线为 MSP430 取消供电。 它标记为 USB - MSP - VBAT。 如果完全移除、则 MSP 将无法通电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、禁用按钮怎么办。? 我相信是电容式触控按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容式触控按钮就会转到 MSP430。 因此全部禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 电路板左上角的“MSP"跳“跳线。 并且 MSP 已禁用。 但我仍然能够使用 模式按钮操作 B1、B2、B3 和 B4 以进行触觉配置。
    我无法通过 i2c 从主机 MCU 进行配置。 因此只能在一个默认配置下运行。

    因此,需要知道
    1.如何进一步禁用按钮
    2.如何在没有按钮的情况下通过 i2c 配置触觉模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拆下 MSP 跳线后、电容式按钮未通电。
    但是、为了通过其 EN 引脚启用 DRV2605 传感器、我们需要通过外部电源提供 3.3V 电压。 当我们为 EN 引脚提供 3.3V 电压时、我们还观察到 MSP 上出现 3.3V 电压、这导致电容式按钮再次激活。 ENIN 引脚设置 为高电平。

    在不使用按钮的情况下尝试配置(运行波形序列)/模式设置。
    您能指导如何操作吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除将 EN 引脚连接到 MSP430 的 R8 电阻器。  

    很奇怪、它是通过该 GPIO 引脚反向供电的。 AVCC / DVCC 引脚上有电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您还需要向 I2C 转换器的 JP2 跳线提供 3.3V 信号 — 移除跳线并为 U4 器件供电(正确的引脚将短接至 C8 电容器)。 请参阅下图。