This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:驱动 TEC 时发生振荡

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541071/drv8262-oscillations-occured-when-driving-a-tec

器件型号:DRV8262


工具/软件:

当 TEC 在 DRV8262 PWM 模式下驱动时、OUT 端子后面 LC 滤波器的输出电压超过 VM 的电压值。   它看起来像一个振荡、但这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    感谢您在这个论坛上发帖。 可能是原理图中的 L-C 并且 PWM 频率可能谐振。 请分享原理图、VM 电压信息、PWM 控制序列、使用的 fPWM 和 TEC 负载特性。 除了输出输入 PWM 频率之外、DRV8262 不会振荡。 请参阅此 e2e 帖子

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复。  

    原理图如下。 VM 电压设置为 20V、 PWM 的频率为 100KHz、TEC 约为 2 Ω。 LC 滤波器中的电感为 47uH、电容为 22uF。

    此致、  

    Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IN1 和 IN2 中有一个输入高电平、另一个输入 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    感谢您提供更多信息。 LC 滤波器在 5kHz 时具有低通转换、这是很好的、并可以有效地对 100kHz PWM 进行滤波。 在波形捕获期间、J9 引脚 1-2 是否短路? 如果不尝试在 1-2 短接的情况下捕获波形、则无电流调节。 PWM 的占空比将设置 TEC 电流。    

    请参阅下面的示波器捕获、其中 DRV8262EVM 连接到 TEC 负载。 并与您分享的原理图中的类似 LC 滤波器搭配使用。 黄色迹线位于 DRV8262 的 OUTx 侧、绿色迹线是电感器之后的电压波形、在其中一个电容器上、蓝色迹线是 TEC 电流、100kHz PWM 50%占空比。 禁用电流调节。 未观察到波形异常。   

    根据您分享的原理图、器件被配置为 PWM 控制模式下的单路 H 桥。 在此模式下、必须遵循以下控制序列。 在未驱动 TEC 时、IN1 和 IN2 都必须为逻辑高电平。 要根据极性使用 PWM 输入进行驱动、其中一个输入必须为高电平、另一个输入必须为 PWM 输入。 在 PWM 关断期间、TEC 负载将激活。 这是控制逻辑。 请验证并确保您遵循此控制逻辑。 还请捕获 VM 电压并检查它是否有任何异常。  

    IN1 和 IN2 中有一个输入高电平、另一个输入 PWM。

    我想这就是您的意思。 复制 DRV8262EVM 的设置时、我们没有看到任何异常输出。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复。  当 J9 短路时、输出恢复正常。  

    此致、

    Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    感谢您的更新。 很高兴问题得到解决。  

    此致、Murugavel