This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:关于连续电流。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1, DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542655/drv8874-q1-about-continues-current

器件型号:DRV8874-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8245-Q1》

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我对 DRV8874-Q1 有 2 个问题:

DRV8874-Q1 是否具有 瞬态热阻抗和电流能力 表? 与 DRV8245-Q1 一样:

2. DRV8874-Q1 的 IOUT 峰值电流为 6A。 它是否可以在通过 PWM 持续输出 3A 电流的情况下使用?

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您的提问。

    1. DRV8874-Q1 没有瞬态热阻抗和电流能力表。 而是使用标准热指标来指定热性能。

    2.是的、DRV8874-Q1 可在 PWM 模式下支持 3A 的连续电流。 该器件的额定峰值输出电流为 6A。 内部电流调节和热保护支持低于峰值电流阈值的持续电流。 数据表中的以下部分可用于计算总功率损耗、考虑开关损耗、导通损耗、并确定您的电路板布局布线是否可以对连续电流运行提供热支持。

    此致、

    Ahyiyah