This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:EXT_OVP 位写入

Guru**** 2582575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542318/drv8912-q1-ext_ovp-bit-write

器件型号:DRV8912-Q1


工具/软件:

您好团队:

在我已经有 OV 条件的情况下、EXT_OVP 位是否可以设为 1? 或者我是否必须先将其清除、然后将 EXT_OVP 位设置为 1?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    有趣的问题、请允许我花一天时间在实验室中验证这个问题。 我的目标是最迟提供星期一的更新。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    我在实验室中对此进行了测试、如果已经满足 OV 故障条件、则可以更改 EXT_OVP 位。 发生的情况是、一旦满足初始 OVP 条件、nFAULT 引脚将被拉低、IC_STATUS 中的 OVP 位将被设置、并且所有半桥都将被禁用。 一旦 EXT_OVP 位更改为较高的设置、nFAULT 引脚将复位为高电平、并且不再禁用所有半桥。 即使 EXT_OVP 发生更改、IC_STATUS 寄存器中的 OVP 位仍需要使用 CLR_FLT 命令清零、以将该位设置回低电平。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    这就非常清楚了。  

    非常感谢您如此迅速地测试和回答这个问题! 非常感谢。

    此致、

    Markus