This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:展频测试结果

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541947/drv8718-q1-spread-spectrum-test-result

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

数据表应该 将展频集成到数字振荡器(频率以 DS 给出)和电荷泵(频率以 DS 给出)的驱动器中。

但客户请求在启用和禁用 SS 之间提供测试结果。 他们发现自己的板上几乎没有差别。  

他们知道、 FET 栅极的驱动电流变化会影响 EMC 结果。 但他们现在只想看到 SS 的影响。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您的提问。 您可以发布到内部 E2E 吗? 否则、我无法共享内部数据。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的回复、已在内部 E2E 上重新发布。

    Marc