This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-Q1:有关 ULC1001-Q1 的问题

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001-Q1, DRV2901, DRV2911-Q1, ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543471/ulc1001-q1-questions-about-ulc1001-q1

器件型号:ULC1001-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV2901DRV2911-Q1ULC1001-DRV290XEVM、ULC1001-DRV2911EVM、DRV2911、 ULC1001

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户认为 ULC1001-Q1。 他们计划使用 ULC1001-Q1 制作汽车摄像头。

遗憾的是、我没有 ULC1001-Q1 的完整数据表、因此我无法查看许多信息。 您能查看下面的问题吗?

1.您能否推荐使用 ULC1001-Q1 验证了性能的任何压电部件? (任何供应商,任何器件型号,包括 Murata 和 TDK 等)

2、压电部件的最大和最小尺寸是多少?

DRV2901 和 DRV2911-Q1 之间有何区别? 原因 DRV2911-Q1 符合汽车标准、具有更好的关断参数、但成本会更低。

3-1. 您是否计划发布 DRV2901 汽车版本?

3-2. 在 DRV2911-Q1 参数中、Vs (max)(V)= 3.6、40 的含义是什么? 为什么它有 2 个参数?

3-3. ULC1001-DRV290XEVM 和 ULC1001-DRV2911EVM 之间的区别只是 压电式传感器驱动器的区别? EVM 的其他部分相同?

4.我可以在 DRV2911-Q1 的数据表中看到可选的 LC 滤波器器件、图 7.2。

这些 LC 滤波器的值是固定值、具体取决于压电部件? 或者我可以更改它以获得更好的性能吗?

如果我可以更改、我是否可以获得有关它的更多信息? (公式或其他信息)

此外、我想了解 ISNS_x 和 VSNS_x 的上拉和下拉相关值 (R1~R6)

5.您能检查系统的基本输入电压吗? 我的客户在旧数据表中看到 35V、也是 12V。

DRV2911-Q1 或 DRV2901 的最大输出功率 (W) 是多少?

DRV2911-Q1 或 DRV2901 的输出数据格式是什么? (PWM,正弦波等)

8.我的客户想在一个 MCU 中使用 3 个超支系统。 是否可以通过 I2C 进行单独控制?

9.关于计算工具,我的客户是否应该校准每个模块以获得更好的性能? 或者、我是否可以对每个模块只使用一组参数?

10、您对压电部件的厚度和硬度有什么标准吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    可在此处申请完整的数据表: https://www.ti.com/product/ULC1001-Q1

    1.您能否推荐使用 ULC1001-Q1 验证了性能的任何压电部件? (任何供应商,任何器件型号,包括 Murata 和 TDK 等)

    ULC1001-Q1 是一款具有 PWM 输出的 DSP 控制器、只要使用合适的驱动器、就可以驱动压电式。 ULC 的压电部件经过高度定制。 可以咨询压电供应商并提出他们。 我们没有 可以从 Murata 或 TDK 透露的公开信息。  

    2、压电部件的最大和最小尺寸是多少?

    对于 ULC 汽车应用、压电部件的内径通常为 10mm 至 40mm。   

    DRV2901 和 DRV2911-Q1 之间有何区别? 原因 DRV2911-Q1 符合汽车标准、具有更好的关断参数、但成本会更低。

    考虑到它的占用空间比 DRV2901 小得多、我们强烈建议将 DRV2911Q1 与 ULC1001Q1 配对。 汽车摄像头板的尺寸非常有限、而紧凑的 IC 解决方案至关重要。  

    3-1. 您是否计划发布 DRV2901 汽车版本? 不、我们没有。  

    3-2. 在 DRV2911-Q1 参数中、Vs (max)(V)= 3.6、40 的含义是什么? 为什么它有 2 个参数? 这是一个拼写错误。 最大值应为 40。  

    3-3. ULC1001-DRV290XEVM 和 ULC1001-DRV2911EVM 之间的区别只是 压电式传感器驱动器的区别? EVM 的其他部分相同?

    是的、主要区别在于驱动程序。 周围电路也略有不同。 他们不能简单地交换驱动程序。 我们建议  使用 ULC1001-DRV2911EVM 进行评估。  

    4.我可以在 DRV2911-Q1 的数据表中看到可选的 LC 滤波器器件、图 7.2。

    这些 LC 滤波器的值是固定值、具体取决于压电部件? 或者我可以更改它以获得更好的性能吗?  

    如果我可以更改、我是否可以获得有关它的更多信息? (公式或其他信息)

    此外、我想了解 ISNS_x 和 VSNS_x 的上拉和下拉相关值 (R1~R6)

    是的、LC 滤波器值取决于压电部件。 有关相关信息、请申请完整数据表。  

    5.您能检查系统的基本输入电压吗? 我的客户在旧数据表中看到 35V、也是 12V。 不确定它关于哪个 Vin。 在任何数据表中、ULC1001 或 DRV2911 没有 35V VIN。  

    DRV2911-Q1 或 DRV2901 的最大输出功率 (W) 是多少? 它可以支持 高达 8A 的电流。 对于 DRV2901 、MAX PVDD 为 50V、对于 DRV2911、则为 40V、这意味着输出功率可以超过 200W。    

    DRV2911-Q1 或 DRV2901 的输出数据格式是什么? (PWM,正弦波等)输出为方波。 在 LC 滤波器之后、其接近正弦波。  

    8.我的客户想在一个 MCU 中使用 3 个超支系统。 是否可以通过 I2C 进行单独控制? ULC 是一款单通道 DSP。 要驱动 3 个 ULC 系统、基本上需要 3 个 ULCP1001Q1 和 3 个驱动器。  

    9.关于计算工具,我的客户是否应该校准每个模块以获得更好的性能? 或者、我是否可以对每个模块只使用一组参数? 所有模块都可以使用一组参数。  

    10、您对压电部件的厚度和硬度有什么标准吗? 我们没有相关标准。 压电供应商应该对压电性能有更好的了解。  

    请检查这些问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海龙:

    感谢您的详细支持。

    让我问你更多的事情。

    8.我的客户想在一个 MCU 中使用 3 个超支系统。 是否可以通过 I2C 进行单独控制? ULC 是一款单通道 DSP。 要驱动 3 个 ULC 系统、基本上需要 3 个 ULCP1001Q1 和 3 个驱动器。

    ->当然、我的客户将分别使用 3 个 ULCP1001Q1 和 3 个驱动程序。 我的问题是、ULCP1001Q1 可通过外部 MCU 通过 I2C 进行控制。 ULCP1001Q1 必须具有不同的 I2C 地址以进行单独控制。 我问这个。 我能否为每个 3 个 ULCP1001Q1 提供 3 个不同的 I2C 地址?

    11.您是否有专门的压电供应商进行内部测试? 我想先联系该供应商、因为他们的测试比其他供应商的测试要多。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对于问题 8 来说是可能的。 我们内部测试的压电来自 APC、客户可以直接联系他们。  https://www.americanpiezo.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海龙:

    感谢您的支持。

    这里还有一个问题。

    我看到大家拥有一些关于超声波镜头清洁系统的专利、

    如果我的客户生产的产品使用 ULC1001-Q1 进行销售、是否存在任何问题? (就像支付版税...)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    这些专利旨在保护 TI 在该领域中所享有的权利。  只要客户使用 TI ULC 解决方案、TI 就不会进行任何收费。