请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825主题中讨论的其他器件: DRV8426
工具/软件:
您好团队
我们是否有任何低成本解决方案可以针对以下应用来替代 DRV8825?

BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
DRV8426 是一款合适且具有成本效益的替代产品。 此驱动器可支持高达 1.1A 的电流并具有高达 1/256 微步进的特性。 DRV8426 具有集成的衰减模式控制并支持智能电流调节。
DRV8426 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致、
Ahyiyah