This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:申请提供数据表和直流母线电压能力

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544652/drv3255-q1-request-for-datasheet-and-dc-bus-voltage-capability

器件型号:DRV3255-Q1


工具/软件:

您好团队:

我有两个请求-

1.我申请了  DRV3255-Q1 数据表、但没有响应。 有人能帮我解决这个问题吗?

2.它能支持 60V 的直流母线吗?

非常感谢任何帮助。

此致

Sayandev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayandev:

    我将就您在数据表上的待处理申请与团队进行跟进。  

    在支持 60V 直流母线的能力方面、这取决于系统中预期的瞬态类型、以及运行期间最大总线电压可能上升的程度。 只要处于建议的运行条件内、就不应该有问题。

    此致、

    Anthony Lodi