This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8262 DDV 封装散热器解决方案

Guru**** 2533550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544439/drv8262-drv8262-ddv-package-heatsink-solution

器件型号:DRV8262


工具/软件:

再次大家好:  

我尝试将 DRV8262 DDV 封装与散热器一起用于定制 PCB。  

您对于使用铝质机箱作为散热器而不是在 IC 顶部使用单独的 PCB 安装散热器有什么想法? 由于高度和 PCB 尺寸严格、我们无法放置此类散热器。 对于 DDV 或 DDW 封装、使用铝底盘是否可行解决方案? 我将使用单个 H 桥驱动有刷直流电机来驱动恒定的 4A 负载。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的问题。

    是否对 DDV 或 DDW 封装使用铝质机箱可行解决方案? [/报价]

    这可能是 DDV 封装的解决方案。 DDV 封装器件 必须与安装在散热器上、与顶部散热片紧密连接。 假设您有一个 良好的加工表面与顶部散热片完美连接并充分固定、它可能用作散热器。  

    DDW 封装不与外部散热器连接、因为其散热焊盘仅位于其底部。 PCB 铜顶层以及与散热过孔连接的其他层将是 DDW 封装的散热器。 谢谢你。

    此致、Murugavel