This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3201-Q1:器件确认

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543374/drv3201-q1-part-confirmation

器件型号:DRV3201-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

P/N:DRV3201QPAPRQ1

关于这个 P/N、我们有 2 个问题

1.芯片是否包含软端子电容器? 如果是、是否可以移除电容器?

2.芯片本身是否包含保形涂层? 是否可以将其删除?

请告知、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    感谢您的提问! DRV3201 是一款较旧的器件、我们提供更新的汽车安全器件。 我建议您了解 DRV32245(第二代 12V 器件)或 DRV3233(最新一代 12V-24V 器件)。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    目前、客户仅查看现有器件信息。 您能否提供我的 2 个问题的答案?

    1.芯片是否包含软端子电容器? 如果是、是否可以移除电容器?

    2.芯片本身是否包含保形涂层? 是否可以将其删除?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    DRV3201 需要在器件周围放置外部旁路和大容量电容器。 建议使用 X7R 陶瓷电容器。

    2.芯片本身不包括保形涂层。

    此致、

    Anthony Lodi