This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:GUI 可用性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, DRV8363-Q1EVM, DRV8316, LAUNCHXL-F280049C, MSPM0G3507, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543425/drv8363-q1-gui-usability

器件型号:DRV8363-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3519DRV8363DRV8316LAUNCHXL-F280049C、MSPM0G3507MSPM0G3519

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否可以直接使用该 GUI 来评估 DRV8363-Q1EVM + LP-MSPM0G3519?  
https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0G-SENSORED_FOC/ver/01.02.00/

DRV8316 和 DRV8363 的寄存器映射不同、我怀疑是这样。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您将无法使用 LP-MSPM0G3519 评估 DRV8363-Q1EVM。

    尽管此 LP 具有与 LAUNCHXL-F280049C 相同的连接器、但引脚排列与这些连接器不同、因此 EVM 不兼容。

    与 DRV8363-Q1EVM 兼容的唯一 LP 是 LAUNCHXL-F280049C。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    也可以使用 LP-MSPM0G3507-Q1、但需要特别说明、如有需要、可通过电子邮件发送这些说明。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    是的、请这么做。 我还认为即使引脚分配不同、也可以使用 LP MSPMOG3519、我们可以使用单独的跳线来代替并联跳线电缆。 期待通过电子邮件与我联系。

    谢谢!
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、您的想法是正确的! 这就是 MSPM0G3507 的指令。 我们使用从 LP 到 DRV8363Q1EVM 的跳线。  

    但是、如果您使用 MSPM0G3519、这些将有所不同、但过程是相同的。 我会通过电子邮件向您发送 PPT。

    客户可以查看 DRV8363-Q1EVM 原理图以了解需要连接的位置。

    谢谢您、

    Joseph