This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343SPHPRQ1 X 射线不同的内部结构

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542911/drv8343-q1-drv8343sphprq1-x-ray-different-internal-structures

器件型号:DRV8343-Q1


工具/软件:

我们购买的 DRV8343SPHPRQ1 由 TI 直接提供。 电源通道正常。 D/C 分别为 2509 和 2010。 但 X 射线在左上角显示有差异。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    左上部分用于单元连接的引线框条设计、以允许模具流过单元。  差异将基于条图上的单元位置。  它根本不会影响器件功能。  

    此致、

    Yara