This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329RRYEVM:该 EVM 是否可以运行 1KW BLDC 电机?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329RRYEVM, MCF8329A-Q1, DRV8376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541428/mcf8329rryevm-can-this-evm-operate-1kw-bldc-motor

器件型号:MCF8329RRYEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329A-Q1、MCF8329A、 DRV8376

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查新项目的规范。

他们正在准备了解使用 EVM 时的性能。

他们将使用 1KW BLDC 电机。 MCF8329RRYEVM 能否在不进行任何更改的情况下运行 1KW BLDC 电机? (比如更改 MOSFET,或者做其他事情)

请检查此问题。 谢谢。

最好的管理

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    额定电压是多少?

    RRY EVM 具有 5m Ω 的分流器最大额定功率 7W。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    额定电压为 12V、他们将使用 12V 汽车电池。

    那么我应该更改分流电阻器的值吗?

    请检查此问题、谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    根据 EVM 用户手册的规定、MCF8329RRY EVM 的额定电流为 30A 峰值电流。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    感谢您的支持。

    那么、MCF8329RRY EVM 可以运行最大 360W BLDC 电机组件 (12V*30A)、即使我更改了 EVM 中的元件(包括 FET)也是如此。

    ->我的理解正确吗?

    如果我向 MCF8329A-Q1 施加 48V 电压、则可以运行最大 1440W 的 BLDC 电机 (48V*30A)。

    根据我的理解、您能为 1KW BLDC 电机推荐栅极驱动器吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    Dhinesh 今天要休假。  

    让我尝试回答你的问题

    1.提供了布局文件;您可以验证迹线温升相对于电机电流的关系。

    2.对于 48V、请注意 MCF8329A 绝对最大值为 60V。  

    对于 1kW 直流母线电容器、必须确定分流器、栅极元件的尺寸。

      有关 48V 运行的信息、请参阅栅极驱动器 DRV8376 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。

    您可以开始 DRV8376 的新问题主题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    我的客户需要无代码栅极驱动器、因此我认为 DRV8376 不是合适的选择。

    您是否有使用 MCF8329A-Q1 运行 1KW BLDC 电机的参考原理图?

    然后、我的客户可以使用原理图和 EVM 轻松进行测试。

    实际上、我的客户没有更改 MCF8329A-Q1 EVM 1KW BLDC 电机元件的实际点。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们目前没有适用于 1KW BLDC 电机、基于 MCF8329A 的就绪型参考设计。  

    必须采用支持 1KW 功率级别的定制设计。

    我们可以帮助查看他们的原理图。

    谢谢、

    Dhinesh