This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:DRV8316xEVM_InstaSPIN_Universal_GUI 是否支持 F280039C LaunchPad?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543291/drv8316revm-does-the-drv8316xevm_instaspin_universal_gui-support-f280039c-launchpad

器件型号:DRV8316REVM
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039CLAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

由于我们没有 F280049、因此我们使用 F280039C。

GUI 显示硬件已连接、但 GUI 中有许多错误符号。

问题:DRV8316xEVM_InstaSPIN_Universal_GUI 是否支持 F280039C LaunchPad + LAUNCHXL-F280039C?

错误显示未找到标识符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LAUNCHXL-F280049C 是此 GUI 支持的 LaunchPad。  

    您将需要 49C 型号才能正确运行此 GUI。

    谢谢您、

    Joseph