This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:电流检测顺序

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544974/drv3245q-q1-order-of-current-sensing

器件型号:DRV3245Q-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

如果 SN 和 SP 连接反接、会对检测产生什么影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHE、

    CSA 是双向的、因此这只会改变 CSA 输出的极性。 CSA 输出不是零电流的中点位置、而是随着电流的增加而增加输出、而是从中间轨下降相同的幅度。

    此致、

    -亚当