This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:GND 和放大器;PGND 连接说明

Guru**** 2585545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545397/drv8849-gnd-pgnd-connection-clarification

器件型号:DRV8849


工具/软件:

在 DRV8849 数据表中、它将四个 PGND 引脚中的每一个分别描述为 H 桥<1-4>的电源接地引脚。 在 IC 附近将所有接地引脚连接在一起。' 但是、我不知道该建议是否表明接地引脚应在 IC 附近短接在一起、或者它们是否应仅连接到 IC 附近的分割接地平面。 一方面、在 EVM 中、GND 连接到散热焊盘、而 GND 和 PGND 远离 IC。 另一方面、在 TI 详细介绍了电机驱动器电路板布局布线的最佳实践的页面中、这些接地端在 IC 附近短接在一起:

有人能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carson、

    感谢您的发布。  所有 PGND 和 GND 引脚必须连接在一起(短接)、尽可能靠近器件并连接到系统地(MCU 等)。  

    此致、Murugavel