This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551 和 LM51539 隔离型反激式设计中的齐纳二极管问题。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544803/lm51551-zener-diode-question-in-lm51551-s-isolated-flyback-design

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:PMP22764

工具/软件:

尊敬的先生:

 我们之前曾提出过 LM51551 的问题、他们检查了 PMP22764 的设计作为参考。 客户想确认 PMP22764 中的 D7 功能是什么、如果将其更改为 5.6V 齐纳二极管、是否存在任何问题? 感谢您的亲情帮助。

此致、

Gary Teng

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    感谢您使用 E2E 论坛。  

    建议稳定上拉电压、以确保稳定的环路补偿。 这可通过使用齐纳二极管和电阻器来实现、如下所示:

    将该值更改为 5.6V 不会被视为问题、但需要确保脉冲电压稳定。

    此致、

    Mounika.