This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:用于恒压电机的 DRV8899-Q1

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544733/drv8899-q1-drv8899-q1-for-constant-voltage-motor

器件型号:DRV8899-Q1


工具/软件:

您好:

我的客户将使用步进电机在 9.5V 恒定电压下工作。  它有 60 欧姆的线圈、因此需要在 158mA 附近。  如果我查看 DRV8899-Q1 的数据表、它可以通过 TRQ_DAC 寄存器控制输出电流、因此我认为它的工作原理就像进行电压调节一样。  您认为 DRV8899-Q1 可以支持电机吗?  您需要确认它是否可以支持电机?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kawashaki-san,

    大多数(即使不是所有)现代步进驱动器 IC 都基于基于基于恒流调节的架构。 无论电源电压如何、只要电机线圈的电源电压大于 I*R 的基本条件下、驱动电流就会保持恒定。

    DRV8899-Q1 是一款恒流步进驱动器。 目标满量程电流通过 VREF 电压输入和 TRQ_DAC 寄存器设置进行设置。 最大电流为 (VREF/2.2)、TRQ_DAC 设置为 100%。 要有效使用 DRV8899-Q1、VM 的电源电压必须为 12V 或更高。 VREF 可以设置为 0.158 x 2.2 = 0.35V、TRQ_DAC 设置为 100%。 DRV8899-Q1 在支持该电机的情况下不会出现任何问题。 即使 VM = 12V、由于流经线圈的最大电流将得到调节 158mA、因此线圈两端的有效电压将为 0.158 * 60Ω =~ 9.5V。这是由于 PWM 电流斩波调节 — 请参阅数据表中的第 7.3.5 节“电流调节“。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel-San、

    非常感谢您的快速答复和详细信息。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。