This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:通用电机控制实验级别

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543830/boostxl-drv8323rs-universal-motor-control-lab-level

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:SFRAMOTORWARE

工具/软件:

我目前尝试按照文档操作、并观看   通用电机控制实验室的视频 www.ti.com/.../motor-control-SDK-universal-project-and-lab.html、我正在运行第一个增量构建级别 1。  我将 48V 电池连接到 DRV8323RS 作为电机、Nanotech DB87M01-S 的额定电压为 48V。  当我设置表达式 motorVars_M1.flagEnableRunAndIdentify = 1 时、它开始读取数据。  从视频中、他提到了 motorVars_M1.adcData.VdcBus_V 应该显示与您的电压相似的数字。  在本例中、应该显示在 48V 左右、但显示在 48V 左右  1076487044。 我也注意到了  systemVars.fastType 其值为的表达式 未找到成员'fastType'  AT (systemVars).fastType。   DRV8323RS 在 FLT 旁边有一个红灯、我假设它是故障。  我不确定自己做的不正确。  电源连接到电机驱动器、而不是我认为在第一步中提到的实际导线使其保持未连接状态。   我可以在参数中看到  motorVars_M1.faultMtrPrev.bit  设置为 1 来表示欠压。  但我不知道该怎么做。  我把一个万用表放到 drv8323rs 上的螺纹接线端子上、就像 46V 一样

这些都是我属性中的预定义符号

_INLINE
_FLASH
_F28002x
_FULL_FAST_LIB
BSXL8323RS_REVA
MOTOR1_FAST
MOTOR1_ESMO_N
DRV8323RS
MOTOR1_ENC_N
MOTOR1_HALL_N
HALL_CAL_N
MOTOR1_OVM_N
MOTOR1_FWC_N
MOTOR1_MTPA_N
MOTOR1_SSIPD_N
MOTOR1_VOLRECT_N
DATALOGF2_EN_N
DAC128S_ENABLE
DAC128S_SPIB
CPUTIME_ENABLE_N
TEST_ENABLE_N
SFRA_ENABLE_N
STEP_RP_EN_N
CMD_POT_EN_N
CMD_CAP_EN_N
CMD_SWITCH_EN_N
CMD_CAN_EN_N

这是我的设置






“电机“数据表
e2e.ti.com/.../0871.DB87M01_2D00_S.pdf

表达式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我运行了 2 级增量构建、并将电机连接到电机驱动器。  我将该数字更改为默认值、电压显示为 46、这样就很好了。  但仍然没有电机旋转。   

    以下是参数、电机控制器上没有故障灯。  这可能是因为未连接电机。  但它表示没有将其连接到级别 1。   



    此外、我知道我需要为电机设置参数、但不确定要设置什么。  当我运行旧的 motorware proj10d 以运行 2 个电机时设置它们、但 motorcontrol SDK 中似乎有一些不同的参数。  可能这就是参数不正确而导致电机无法旋转的原因。  查看我在上面插入的数据表时需要为电机参数设置的值、是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    您是否已查看电机控制用户指南中有关增量构建级别 2 的部分?

    这可以在以下文档的第 3.5.2.3 节中找到。 您仅提到尝试观看视频、但如果您尚未找到、此处的文档可能包含有关电机参数设置的更详细说明。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚跳过 4 级、这一切都正常工作了。  感谢您对二级和上的指导、因为它确实向您显示了要设置的设置。