This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:电机不在–15C 时启动+额外信息

Guru**** 2526940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1534755/drv8307-motor-not-starting-up-at--15c-extra-info

器件型号:DRV8307
主题中讨论的其他器件:DRV8308

工具/软件:

我的设计在–10°C 或更高的温度下运行良好。 但是、我有测试表明 在–15C 时多个样本始终失败。  

电机根本无法启动、并且电机驱动器出现故障。 我可以提高温度、下电上电、然后电机驱动器将再次运行。

TI 可以在低温下评估所附的原理图是否存在任何风险。 这是您以前遇到过的问题吗?

我已经监测到 FAULTN 信号、它从不变为低电平以指示故障。 一个有趣的一点是、当我通过开关为器件供电时(即严格接通开关)、而当从工作台电源上电并且电压上升得更平缓时、不会发生故障。  

在同一器件上、我有第二个 TI 电机驱动器、这次是 DRV8308。 它绝不会在低温下以这种方式出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    不确定这里可能发生什么、但在启动时查看 VM、VCP 和 nFAULT 的一些波形会更有趣?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是启动时的 nFAULT、温度为–20°C。通过开关连接。



    这是我按下工作台 PSU 按钮且电压斜升较慢时的情况。  

    我会尝试为您提供 VCP 和 VM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    第一个波形中 nFAULT 的峰值大约为 6V-8V、是否正确? 这可能会损坏 FAULT 引脚:

    请随时在获取 VCP 和 VM 后立即发布。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:  

    以下是使用开关启动时在室温(约 20°C)下的一些启动图。  





    这里是–20°C




    我观察到上升时间更快、但峰值相似。 您对这些图做什么? 有任何见解?

    谢谢、  

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    查看您之前的 nFAULT 波形、您能否确认我的标记是否正确? nFAULT 达到 8V? 看起来有一些瞬态是我用红色圈出的。

    即使在新图中、在 VM 开始上升之前、nFAULT 也已经是 2V。 您是否测量的是相对于 GND 的 nFAULT?

    这将告诉我们您是否超出了绝对最大值。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:  

    我相信、您圈出的尖峰仅是在长导线上拾取的噪声、这些长导线上离开热处理室以进行示波器探测。 自此以来、我通过在目标信号附近铺设一根 GND 线来改善与 GND 的耦合、这清理了图。

    这里还有一些图。 第一种是在–20°C 下将开关连接到正电源、然后连接到器件。




    此时、我将开关连接到–20°C 的负极电源。

    在这两种情况下、电机都不会启动、但当通过电源按钮启动时、电机工作正常。


    我不知道为什么信号看起来具有 2V 失调电压、我假设这是悬空的。 我会对此进行研究、因为它可能与我的测试设置有关。  

    如果有任何其他图表或信息我可以提供给您 — 请告诉我。   

    谢谢您、  

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我想在启动期间查看栅极引脚的波形。

    我还注意到、 您的原始问题中引用了这个 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441571/drv8307-motor-not-starting-up-at-–15c

    您是否更改了栅极电阻器?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在此 PCBA 上、我们有一个 DRV8308 和一个 DRV8307

    DRV8308 驱动与 DRV8307 相同的 MOSFET (Vishay SI7938DP-T1-GE3)、它们在低温下正常工作。  

    DRV8308 具有 0 Ω 栅极驱动电阻器、而 DRV8307 具有 68 Ω 栅极驱动电阻器。

    DRV8308 FET 上的负载对于 DRV8307 FET 较高(最大 10A)(最大 1A)。

    我将尝试获得一些示波器图。 由于需要从我们所使用的冷室中拉出很长的导线、因此这具有挑战性。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是否对栅极输出波形进行任何更新? 可以捕获 UHSG-U、U-GND、ULSG-GND?

    此致、

    Yara