This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210EVM:DRV8210EVM

Guru**** 2580285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539365/drv8210evm-drv8210evm

器件型号:DRV8210EVM


工具/软件:

您好、
我订购此 EVM 板以测试 DRV8210DRLR 的睡眠模式电流。
https://www.digikey.ca/en/products/detail/texas-instruments/DRV8210EVM/13627112

我还为板载电流检测电路填充了以下内容

  1. TLV9001TIDCKR U4、
  2. 100mOHM R20。
  3. 3.4K R17、
  4. 165K R18 板载

现在、我需要一些指导、如何 使用 DMM 在 I SENSE 引脚处测试此电路板上的睡眠模式电流。 我可以看到、在没有负载的情况下旋转电位器会发生一些电压变化。
主要目标是验证睡眠模式电流。 如何在无负载的情况下将芯片置于睡眠模式。 VM 的输入电源电压为 7V。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您的问题。

    如何在没有负载的情况下将该芯片置于睡眠模式。 我为 VM 施加的输入电源电压为 7V。

    当 IN1 和 IN2 都为 0 的时间超过 tAUTOSLEEP 时间时、DRL 封装器件将自动进入睡眠模式。 数据表中也发布了睡眠模式电流。

    主要目标是验证睡眠模式电流。

    请参阅下面不同温度下 IVMQ 睡眠电流与 VM 电压间的关系。 我们已经验证并表征了 许多具有各种工作环境温度 TA 和 VM 电源电压的器件的此电流、以便在数据表中发布该图。 您想再次验证此电流的原因是什么。 根据该图、在 VM = 7V 时、睡眠模式电流 IVMQ 约为 100nA。   

    我是否需要一些指导 、如何使用 DMM 在 I SENSE 引脚处测试此电路板上的睡眠模式电流。 我可以看到在没有负载的情况下旋转电位计时发生了一些电压变化。

    EVM 中的 VM 电源轨通过 LDO 稳压器 U1 为 EVM 上的其他器件供电。 如果您使用 DMM 测量通过 VM 输入提供的电流、则必须隔离其他负载、并仅让 EVM 中的 U5 驱动器(移除 U2)由 VM 供电、以获取准确的睡眠模式读数。 在此测量期间必须移除 R1、以切断 U1 的功耗及其在 VCC 上的负载。 请记住、如果组装了 C3、C6、C9 和 C10、VM 上可能会有一些额外的漏电流。 如果必须准确考虑这些因素、在睡眠电流测量中也必须将其移除。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel4637 

    感谢您的详细答复。

    1:我使用 EVM 板上的电流检测电路来确定电流消耗量。  我购买了 EVM(上面显示的链接)。 我不确定 EVM 板上组装的器件型号是什么。 我附上了一张软件包图片供您参考。  

    我焊接电流检测电路、我可以看到 EVM isense 引脚上的电压。

    因此、我不测量输入侧的电压、而是测量在 EVM 电路板中放大电流检测电阻两端的 isense 引脚。

    如果您需要我进一步解释、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您的澄清。

    1:我正在使用 EVM 板上的电流检测电路来确定电流消耗量。  我购买了 EVM(上面显示的链接)。 我不确定 EVM 板上组装的器件型号是什么。 我附上了一张软件包图片供您参考。  [/报价]

    这就是 DSG 封装 DRV8210DSGR 。 而不是 DRL 封装。 请忽略我之前对 DRL 封装器件的回复。

    [引述 userid=“486312" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539365/drv8210evm-drv8210evm/5921281

    我焊接电流检测电路、我可以看到 EVM isense 引脚上的电压。

    因此、我不测量输入侧的电压、而是测量在 EVM 电路板中放大电流检测电阻两端的 isense 引脚。

    [/报价]

    我假设您将 R20 从 0Ω 更 改为所需的电流检测电阻值、并组装了 C11 电容器。 您对 R20 使用的值是多少? 以及元件 C5、R17 和 R18 均已组装。 根据 R17 和 R18 的上述值、该电流放大器的增益约为 20。 这会将检测电阻 R20 两端的电压放大 x20。 VOUT AMP =(ILOAD x R20) x 20。  

    此电流检测电路仅用于检测负载电流。 在空载时、负载电流= 0、放大器输出将为放大器失调电压的 x20、该失调电压可能非常小。 请注意、该传感器无法测量驱动器的睡眠模式电流。 在睡眠模式下、负载电流将为 0。  

    i 焊接电流检测电路、我可以看到 EVM isense 引脚上的电压。

    此负载是否已连接或无负载? 测量的电压是多少? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel4637 

    我使用了第一封邮件中提到的组件。

    TLV9001TIDCKR U4、

    100mOHM R20。

    3.4K R17、

    165K R18 板载

    现在、当两个电位器一直逆时钟时、我在空载的 ISENSE 引脚处得到 0.1V。

    如果将电位器更改为顺时针、则开始将输出电压 mV 变为较高电压。 再次空载

    明天我将制作一个包含完整详细信息的视频供您参考。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    明白了、谢谢。 这计算得出的增益约为 50 倍。  

    现在、当两个电位器都逆时针方向旋转时、我在 ISENSE 引脚处得到 0.1V 且无负载。

    这两个电位器是板载 MSP430 微控制器的输入。 这些模拟电平会转换为 PWM 可变占空比 IN1 和 IN2(对于 PWM 模式)和 IN1/EN PWM(对于 PH/EN 模式)、其中 PH 由另一个电位器控制必须位于两端以实现低电平或高电平。  

    请通过将仪表设置在敏感 mV 范围内来测量检测电阻 R20 两端的电压。 在空载的情况下、无论电位器设置如何、该值的读数都应非常低。 放大器输出应是 R20 上测量电压的 50 倍。

    在打开电源之前、针对 PH/EN 模式将 MODE 设置为高电平来执行测试。  将 EN/IN1 电位器按顺时针旋转以获得 100% PWM 占空比输出、并将 PH/IN2 电位器按顺时针旋转一个方向、使其完全逆时针方向。 现在、测量 R20 上的电压和放大器输出端的电压。 R20 电压应非常低(放大器的偏移量)、放大器输出端将是该值的 50 倍。 接下来、 在输出端连接一个 20Ω 电阻作为测试负载。 当电压为 7V 时、负载电流为 0.35A。务必使用 5W 电阻器,并记住负载电阻器可能会变热 — 请遵循安全规定以避免烫伤。 在这种情况下、R20 上的电压将为(偏移量+ 0.35 x 0.1)=偏移量+ 0.035、放大器输出约为 0.035 x 50 = 1.75V +(偏移量 x 50)。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel4637 
    以下是基于您询问的上述设置的测试结果。
    N/IN1 电位器为 100% PWM 占空比输出、并将 PH/IN2 电位器按逆时针方向完全设置为一个方向。  打开电源之前、MODE 设置为高电平以启用 PH/EN 模式

    1. 输入电压 7V、输入电流设置为 0.5A、电路板在电源显示时消耗 0.008A 电流。 R20 两端的电压为 0.2mV、Isense 引脚上的电压为 2.8mV
    2. 我没有 5W 电阻器、因此无法测试该器件。 我试着用 1/4W 测试,但它显然烧坏了。

    如果有任何其他我们可以进行的测试、请告诉我。 我需要验证的主要是睡眠模式电流。 我现在不介意负载电流。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    输入电压 7V、输入电流设置为 0.5A、电路板在电源显示器上消耗 0.008A 电流。 R20 两端的电压为 0.2mV、Isense 引脚上的电压为 2.8mV[/报价]

    请阐明 Isense 引脚的含义。 是 AMP_OUT 吗?

    没有 5W 电阻器、因此我无法测试该器件。 我试图用 1/4W 测试,但它明显烧坏了。

    如果没有负载 电阻器、您将无法测试负载电流。  

    主要是、我需要验证睡眠模式电流。 [/报价]

    要 确保器件处于睡眠模式、请 执行以下操作。

    1. 关闭 EVM 的电源。
    2. 将模式选择跳线短接至 GND — 请参阅下面的。 这会在器件上电时将其设置为 PWM 模式。
    3. 将两个电位计设置到完全逆时针位置。
    4. 打开 EVM 的电源。  
    5. 等待> 2.6ms。  
    6. 器件现在将处于睡眠状态。   

    谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AMP_OUT 引脚与 EVM 上的 Isense 引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您的澄清。 因此、为了在器件处于睡眠模式时测量此电压输出、应将器件设置为睡眠模式、如我前面的回复中所述。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel4637 
    这是我为进入睡眠模式所做的操作

    • 关闭 EVM 的电源。
    • 将模式选择跳线短接至 GND — 请参阅下面的。 这会在器件上电时将其设置为 PWM 模式。
    • 将两个电位计设置到完全逆时针位置。

    这是我的分析。

    • 不处于睡眠模式时、R20 处的电压为 0.2mV、向电路板提供总电流为 8mA
    • 当电路板进入睡眠模式时、R20 处的电压为 0V、提供的总电流降至 5 至 6mA。

    现在、工作模式电流看起来仅像是驱动器器件的 2 至 3mA、但我无法验证仍处于睡眠模式电流、因为它非常低且没有压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    [引述 userid=“486312" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1539365/drv8210evm-drv8210evm/5937767
    • 不处于睡眠模式时、R20 处的电压为 0.2mV、向电路板提供总电流为 8mA
    • 当电路板进入睡眠模式时、R20 处的电压为 0V、提供的总电流降至 5 至 6mA。

    现在、工作模式电流看起来仅像是驱动器器件的 2 至 3mA、但我无法验证仍处于睡眠模式电流、因为它非常低且没有压降

    [/报价]
    • 在 ACTIVE 模式 下、在未连接负载的情况下、您在 R20 上测量的电压主要是器件 ACTIVE 模式电流 、该电流为 2 –3mA x 0.1Ω= 0.2 至 0.3mV、这与在 ACTIVE 模式下在 R20 上测量的电压一致。  
    • 您测得和计算的 2 –3mA 器件工作模式电流符合器件规格。 空载时、根据数据表、工作模式电流将为 1.6mA 典型值和 3.6mA 最大值 漏电流。   
    • 没错。 在睡眠模式下、流经 R20 的电流预计 最大为 55nA 1nA(典型值)。 即 0.1Ω  x 55E-09 = 5.5nV(最大值) 0.1nV(典型值)、可以忽略不计、读数几乎为零。 如果您可以使用纳米电压表精确测量 0.1nV 至 5.5nV 电压、您可能能够测量这些电压表。  

    我看不到您的测量结果有任何问题。 它们与预期值保持一致。 请告诉我们您的顾虑。 如果没有问题、请通过标记“已解决“来关闭此主题。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,一切都很好。  
    感谢你的帮助。
    我真的很感激。
    我现在就解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认和结束。

    此致、Murugavel