This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:该电路板不适用于新的 PCN

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, DRV8251A, DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540656/drv8870-the-board-doesnt-work-with-the-new-pcn

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件:DRV8251DRV8251A

工具/软件:

我有很多 1000 板与新版本,都不工作. 如果我使用旧电路板更换驱动器、所有电路板都可以正常工作。

这是原理图。

图中显示的示波器屏幕顶部显示驱动器输出、底部显示驱动器输入。 预期行为 是始终为低电平的输出、而另一个输出具有 PWM。

图像显示了信号。 与前一个图像一样、信号为:

通道 1 OUT2

通道 2 OUT1

通道 3 IN2

通道 4 IN1

开关顺序在 FWD/BRAKE 之间

该阈值高于电流。

我们已经生产了超过 20000 块板,没有问题。

经过其他一些测试后、我认为问题出在 OCP 中。 我可以说是因为驱动器重试在 3ms 后启动、等于 tRETRY

我发现当电机旋转约 20A 时的电流峰值、但它们的长度为 20-30ns。

它们不应触发 OCP、因为 tOCP 为 1.5us、并且应过滤较短的脉冲。

另一个问题是它在 3ms 后没有重新启动、并且没有任何过流故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    请允许我花一些时间进行回顾。 我已经联系了设计团队、了解所有差异。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些更新。

    如果无法正常工作、我可以使用休眠功能来重置驱动程序。 当驾驶员在前进档/早餐档时、它工作正常、但在倒车档时效果不是很好。

     

    在图中、C1 为 IN1、C2 为 IN2、C3 为 Out2、C4 为 Out1。

    驱动程序每 3ms 尝试重新启动一次、但无法重新启动。

    将两者输入为 0 并持续 10ms 后、驱动器为电机供电。

    之后、我在每个 IN 到 GND 靠近 DRV 的位置添加了一个 1nF 陶瓷电容器、DRV 开始正常工作。

    我将测试更多此配置、以确认这是一个解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行更多测试后、输入端电容器的配置始终正常。

    我已经测试了 DRV8251 和 DRV8251A、两者都只能与电容器配合使用。

    那么问题是:为什么旧的 DRV8870 能够正常工作、而新的驱动器和所有类似的驱动器仅在输入端使用电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    在我昨天进行的一些基准测试中、我验证了新器件上输入端的引脚阻抗更高。 我将不得不进行更多测试、自信地说为什么此解决方案有效。  

    您的设计是否允许该应用的输入端使用电容器? 该解决方案是否适用于您的系统?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们正在进行更多测试、以确保电容器在任何情况下都是解决方案。 之后、我需要获得客户的确认。

    现在对我来说更重要的是要充分了解这个问题、以确保这个问题在将来不会再出现在另一批驱动程序中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:  

    感谢您分享测试结果。 我们还将尝试在最后进行一些测试、以重现此问题。 另外、请告知我们您的测试结果。

    此致、

    David