This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:针对直流无刷电机工程的 IC 选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, DRV10975, DRV8334, DRV8329, MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545995/drv8329-ic-selection-for-dc-brushless-motor-project

器件型号:DRV8329
主题中讨论的其他器件:DRV10975DRV8334、MCF8329A、 MCF8329EVM

工具/软件:

您好:
我需要帮助查找其他  与我目前使用的 DRV10975 IC 类似的产品。 如果可能、我将使用更高的电压阈值 8V 至 48V 范围。 至于大约 2A 至 3A 的空载电流应该足够大、但我需要使用外部 MOSFET、因此无法将其集成到 IC 中。  我计划运行的电机将采用正弦换向。  对于微控制器、我试图远离使用 MCU、试图使用更多控制逻辑。 我当时看到的是单分流器电流检测。 除非有足够的三分流电流检测选项。 在空载条件下、最大电机的最大电流消耗为 2.5-3A。但在满载条件下、I 可以达到 20-30A。 您能想到的是、TI 所销售的 ASIC 是否符合这些资质认证?  我也在研究 DRV8329 和 DRV8334 的可能替代方案。 请告诉我您对这两种选择的看法。 Manu Balakrishan 建议可以使用 MCF8329A、但鉴于我尝试在试验电路板上完成所有这些测试、我需要不同的选项。 MCF8329A 采用 QFN 36 5mm x 4mm 封装、大多数常见的表面贴装 DIP 适配器没有标准尺寸。 这将需要我购买一个定制的,在这个时候超出了我的预算。 请提供备选方案的建议。
谢谢、
Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如果您尝试使用控制逻辑、则 MCF8329A 是唯一适合您需求的解决方案。 这需要通过 I2C 通信对 EEPROM 进行编程、但一旦对 EEPROM 进行了编程、这些设置就会保留在 EEPROM 中、无需重新编程。 由于试验电路板接线产生的寄生效应、在电机驱动器应用中实现试验电路板布线极其困难。 我建议购买 具有完整解决方案(驱动器+ FET + MCU)的 MCF8329EVM、以便开始您的初始评估。 您可以使用它来驱动电机并测试器件的性能/特性。

    此致、

    Anthony Lodi