This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316DEVM:MCF8316DEVM

Guru**** 2583165 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543635/mcf8316devm-mcf8316devm

器件型号:MCF8316DEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316D

工具/软件:

我无法删除错误、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您是否随时更改了 EEPROM 锁定配置和编程的 EEPROM?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会错误地执行此操作、无法进行复位配置。
    可以发送任何默认配置文件并帮助我摆脱这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    排除上述所有故障条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有寄存器值均为 oo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    明天我将对你作出更详细的回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我尝试输入任何值、则显示连接错误。
    但实际上它不是一个转印错误。 因为一旦我选择器件、它就会检测到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    今天我无法回答你的问题、请允许我请求一天的时间。

    我明天会介绍一些关于 EEPROM 锁定的关注点和常见问题解答。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri、

    希望您做得好。

    在我最近与 Vikas Chola 交谈之后、他建议替换我们评估板上的 MCF8316D IC、以解决我们面临的问题。

    虽然我们将继续这样做、但它为我们今后的发展和调整进程提出了一个重要问题。 我们对这种情况再次发生感到关切。

    如果 IC 设置配置错误或器件将来无响应、您能否就建议的恢复程序提供一些指导? 具体而言、我们需要了解:

    1. 将 IC 的 EEPROM 设置恢复到之前保存的已知良好配置的最佳方法是什么?

    2. 是否有硬件或软件过程可以将 IC 恢复为数据表中指定的出厂默认值、尤其是在其未正确通信时?

    了解这些恢复机制对于我们降低调优过程的风险并避免未来的延迟至关重要。 您可以分享有关此主题的任何文档或最佳实践都会非常有帮助。

    感谢您的时间和支持。

    此致、

    Amit Rayphale R&D Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    如会议所述、我们将遵循 EEPROM 写入序列。

    每次在更改之前保存 JSON、请在发出 EEPROM 命令之前保存 JSON。

    另外、请参阅 EEPROM 写入程序、 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序应用手册

    谢谢、此致

    Venkatadri S.