This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:IREF 电阻监测功能的用途

Guru**** 2579255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546754/drv3901-q1-purpose-of-iref-resistance-monitor-function

器件型号:DRV3901-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

我想了解 DRV3901 中 IREF 电阻监测的用途?  

因为该电阻按预期放置在 10k Ω 处。 我不太理解为什么需要 IREF 电阻监测。 此电阻器是否有任何其他功能? 但用于监测目的除外。 我的理解是、该电阻器不会影响 DRV3901 的运行。 为什么需要专用的监控功能来确认该引脚是否短路或开路?

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请参阅安全手册中的说明:

    此致、

    Keerthi