This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:DRV8353 的输出问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546559/drv8353r-the-output-issue-for-drv8353

器件型号:DRV8353R


工具/软件:

您好、

我们使用 DRV8353HRTAR 进行新项目、 我们将“6x PWM 模式“的模式连接到 PGND。  

现在、INHB 输入为低电压、但 GHB 输出为高电压、您能帮助查看 我们的原理图并检查是否有任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在原理图上选择或放置元件时没有看到任何问题。

    但我注意到,您的 idrive 设置是相当高的 idrive 设置为 1A 拉电流/2A 灌电流。  

    我有一些问题可能会有所帮助:

    1.是否可以使用电阻器降低 IDRIVE 引脚上的 IDRIVE 设置,然后重新测试系统?

    2.您还能提供 MOSFET 的数据表吗?

    3.操作过程中能提供波形吗?

    4.这个问题是发生在所有测试的板上还是只发生在一个板上?

    谢谢您、

    Joseph