This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81242-Q1EVM:104 — 登录失败:已达到登录尝试次数上限,请稍后重试。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV81242-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546623/drv81242-q1evm-104---login-failed-maximum-login-attempts-reached-please-retry-later

器件型号:DRV81242-Q1EVM


工具/软件:

我使用 EVM 板的 GUI 登录了、但出现了“背板错误“、无法重新登录。
背板错误听起来好像是您的端面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    DRV81242-Q1EVM GUI 中的“背板错误“通常表示评估模块和 GUI 软件之间的通信故障、这通常是由于 USB 初始化或电源时序不当导致的。 如果为 EVM 供电后连接 USB 电缆、则可能会发生这种情况、这可能会阻止板载调试器 (eZ-FET) 正常启动。 这也可能是由 EVM 上的跳线配置缺失或不正确引起的。 必须正确放置 J1 和 J18、以确保正确的电源布线和器件初始化。

    请尝试以下步骤:

     1.断开电源和 USB 连接,然后重新连接 USB 连接线,再给电路板加电。 确保 LED D2 (EZFET) 和 D5 (3.3V) 稳定亮起、确认初始化正确。

    2.验证跳线 J1 和 J18 是否正确放置、以分别将电源路由至 VDD 和 VM_HS。

    3.如果问题仍然存在、请尝试使用其他 USB 端口或电缆、然后重新安装 TI MSP430 USB 驱动程序。  

    此致、

    David