This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:nSleep 低电平信号 IC 检测的持续时间应为多长时间

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546609/drv8847-how-long-should-nsleep-low-signal-last-for-ic-to-detect

零件号:DRV8847


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 DRV8847、他们希望使用 nSLEEP 进行复位。 他们询问 nSLEEP 低电平信号的持续时间应该有多长时间、以便 IC 检测并进入睡眠模式。

我在数据表中看到了 tSLEEP、并且 在器件进入睡眠模式之前必须经过 tSLEEP 时间。 这是否意味着 nSLEEP 低电平信号应至少持续 tSLEEP 时间以便 IC 检测? 时间是否可以短于该值?

此致、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    为了确保 DRV8847 使用 nSLEEP 引脚正确进入睡眠模式、nSLEEP 上的低电平信号必须至少持续 tSLEEP 参数指定的持续时间(通常为 2us)、因为内部计时器必须在器件转换为睡眠模式之前完全结束;如果 nSLEEP 在 tSLEEP 到期之前再次变为高电平、IC 可能会启动、但无法完成睡眠序列、并且将在没有真正睡眠的情况下恢复正常运行。

    此致、

    David