This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:如何快速旋转电机 2MTR-DYNO 或 LVSERVOMTR

Guru**** 2579285 points
Other Parts Discussed in Thread: 2MTR-DYNO, MCF8329EVM, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545543/mcf8329evm-how-to-quick-spin-the-motor-2mtr-dyno-or-lvservomtr

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:LVSERVOMTR2MTR-DYNO

工具/软件:

是否有任何人可以 使用 MCF8329EVM 快速旋转 2MTR-DYNO 或 LVSERVOMTR 的方法 

https://www.ti.com/tool/2MTR-DYNO?keyMatch=m-2310p-ln-04k&tisearch=universal_search 

https://www.ti.com/tool/LVSERVOMTR 

 PVCC 需要为电机供电的电压是多少?

是否有任何人具有可在 Motor Studio GUI 中用作默认值的相关参数 json 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我想您之前启动了另一个主题、如果主题相同、请关闭其中一个主题。

    谢谢和最好的奖励

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是同一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我想在此主题中询问其他一些配置信息、请勿将其关闭:

    1.对于电机参数,输入它的相电阻为 0.4 欧姆,拉= Ld = 0.2mH,剂量正确吗?

    2.对于基本电流设置,我将其设为 0x400,得到它为 1.5/(0.001*40)= 37.5、37.5 * 32768/1200= 1024(0x400)、剂量它正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    电机参数和基极电流 计算都是正确的。

    我准备了默认 JSON 文件以旋转 Teknic 电机。 PFA.

    e2e.ti.com/.../Teknic_5F00_motorstudio_5F00_1mohms.json

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    感谢您的反馈。

    这里需要设置什么电源电压? 我提供了 12v 电压、似乎电机无法旋转、MPET 也无法工作。 需要运行 MPET 的剂量(我看到您已输入 BEMF 值)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:

    我现在可以使用 json 文件来旋转它。 以下是一些提示:

    1.需要将电源设置为 24V

    2.需要在打开 24V 电源之前断开 USB 并重新连接 USB