This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:查找支持 SENT 接口的电机驱动器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545260/mcf8315c-q1-looking-for-a-motor-driver-which-support-sent-interface

器件型号:MCF8315C-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找支持 SENT 接口的电机驱动器。

额定功率:12V、3A

电动机类型: BLDC.

等级:汽车

您能推荐合适的器件吗?

此致、

追逐