This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:关于输出确认

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533952/drv3901-q1evm-about-output-confirmation

器件型号:DRV3901-Q1EVM


工具/软件:


您好 TI
让我问你两个问题。 

・我想提供一些帮助、因为我无法确认评估板的输出。
部署设置设置为 TRG1 和 2 针 Hi。 向 VSUP 施加 12V 的电压。 1.5V 或更高电压施加到 TRG 引脚 1 和 2。
I 短接 OUTH 和 OUTL 并使用电流探头测量电流、但没有电流流动。 我该怎么办?


・点击“Perform SPI Deploy“按钮后、我能够确认电流流动。
当我测量它时、它的值为 2.0A/0.6ms、而设置为 1.75A/2ms。 此差值是否在误差幅度内?
此外、当我将其设置为另一个电流值时、它会恢复为默认的 1.75A / 2ms。 我应该怎么做?

谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    Trigger_1/2 禁用位的状态是什么?

    您使用什么 TRG_SEL 设置?

    您是否可以检查 CMD1 中的 LOCK_CONFIG 位是否已设置?  

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这没有解决问题。 我再问一个问题。 
     

    如图所示进行设置。 
    我尝试通过将 TRG 引脚和 GND 之间的电压从 0V 升高到 5V 来触发。
    使用 PWM、Hi 或 Lo 输出信号电流需要什么? 

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sota-San:

    您当前已针对逻辑高电平信号将其设置为触发。 您使用的是哪个版本的 GUI?

    DRV3901_GUI

    最新版本(如果为 1.1.1)

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumanan、

    我想下载它以更新到最新版本 1.1.1、但我无法做到。

    我应该为此映像选择哪个文件?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota、

    请参阅常见问题解答及 GUI Composer 的下载链接:

    (+)【常见问题解答】为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumanan、

    驱动器 EVM 可以连接到 GUI、
    但固件版本为 1.00。
    我是否需要更新到最新版本 1.1.1?
    另外、当前版本 1.00 能否在触发器引脚上接收高电平信号来驱动热释驱动电流?

    到目前为止、当我在 PC 桌面上点击 DEPLOY 时、我已经能够确认设置的电流是输出。
    当触发器引脚 1 和 2 为高电平时、我无法确认电流是输出的。

    需要什么样的回应?

    如果需要更新固件版本、我是否需要执行下图中所示的步骤?

    如果是、请告诉我是否有指向下图所示屏幕的链接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota、

    请在此处更新至最新的 GUI 版本。 GUI 更新后、如有必要、将提示进行固件更新。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumanan、

    在哪里可以下载最新版本? 
    我在用户指南或网站上输入了产品编号、但链接无效、无法下载。

    还有一个问题。 用户指南中的电路板布局与我拥有的电路板不同。 这会是个问题吗?

    谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    用户指南图像不是最新的。 我附上了供您下载的链接:

    “DRV3901-Q1EVM-GUI"·库“库的搜索结果

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了最新版本、但没有解决问题。 

    屏幕和以前一样、这是否意味着我无法下载它?
    或者我是否已经下载了最新版本?




















    您能否从上面的三个图像中查看您是否已下载最新版本?


    我们最终要做的是确定 TRG 引脚是高电平还是低电平、并向 Pyro 发送信号电流。

    在这种情况下、GUI 上是否有任何需要纠正的设置?
    我在下面附上了一张图片。








    触发引脚 1 和 2 时施加大约 5V 的电压。 电源电压约为 12V。

    谢谢您、






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sota-San:

    您是否能够通过 SPI 部署热熔丝?

    您能否检查寄存器映射页面是否正在通过写入更新?

    您能否在 EVM 上发送您的连接图片?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumanan、

    您是否能够通过 SPI 部署热熔丝?
    →通过在 Perform SPI Deploy 中点击 Deploy、您可以确认设定电流正在流动。

    您能否检查寄存器映射页面是否正在通过写入更新?
    →GUI 屏幕已附加。

    您能否在 EVM 上发送您的连接图片?
    →很难显示照片,所以让我用语言来解释。

    在 VSUP 和 GND 之间施加大约 12V 的电压。 在 TRIG1_A、TRIG2_A 和 GND 之间施加大约 5V 的电压、可以被识别为高电平。 OUTH 和 OUTL 已连接、电流由电流探头测量。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sota-San:

    让我回顾一下、然后再回来与您联系。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumanan、


    您何时可以做出回应?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    在上面的图像中、DEPLOY_STAT 和 DEPLOY_SUM 是否对应于基于电平的触发器?

    您是否能够在示波器上捕获波形。 如果是、您能否捕获 OUTH、OUTL、VDRV?

    启用触发器后可以检查这些位吗?

    也许我们可以举行会议来讨论如何加快这种调试速度? 我在达拉斯。

    此致、

    Keerthi