This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8235:使用单个 DRV8235 电机驱动器驱动多个电机

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545745/drv8235-driving-multiple-motors-using-single-drv8235-motor-driver

器件型号:DRV8235


工具/软件:

您好、

要求使用单个 DRV8235 电机驱动器来驱动两个或三个直流电机、其中电机驱动器由 MCU 控制。

因此、我需要一些思路来使用单个驱动器在不同电机之间进行切换。 因为驱动器一次只能驱动一个电机。

电机需要 5V 的 VM 才能在最低 300mA 电流要求下运行。

如果我能得到这方面的信息、将会非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV8235 是一款单路 H 桥电机驱动器、旨在双向驱动一个有刷直流电机。 如果要将两个或三个电机连接到输出端、则需要使用某种外部开关在预期的电机端子之间切换。 在切换到另一个电机之前、每个电机需要完全停止。  

    如果可能、您能否分享预期布局或原理图的图片?

    此致、

    David