This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:电荷泵无法启动 — 原理图审阅

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546871/drv8311-charge-pump-wont-start---schematic-review

器件型号:DRV8311


工具/软件:

您好:

我使用 DRV8311H 来驱动三‑Ω 相 BLDC。 我的问题是 CP 引脚从不充电、 无论我尝试什么、它的电压都约为 VM–0.4V、并且 nFAULT 保持低电平。 以下是目前为止我所做的工作:

  • VM 电源轨
    –12V 、远高于 UVLO。
    –VM 在切换 nSLEEP 之前稳定。

  • nSLEEP/nFAULT
    –VM 启动后、我保持 nSLEEP 为高电平。
    –nFAULT 持续读数为 0。
    -  我已经尝试过将 nSLEEP 切换为低电平→高电平

  • 飞跨盖
    –Yageo CC0603KRX7R9BB104 ( 100nF、50V 、X7R)。
    –我将它放在 0603 尺寸的 CP 焊盘和 VM 焊盘之间。
    –通过交换/热‑空气测试盖—无可见裂缝。

  • 探头
    –CP 绝不会升至~11.6V (即 VM–0.4V)以上 。

我排除的标准

  1. CP 上无短路或其他负载。

  2. nSLEEP 时序正确。

我需要帮助

  • 飞跨电容是否有任何隐藏的要求(ESR,放置,方向)?

  • ‑AVDD 为 LDO 供电是否会影响泵启动?

  • 其他布局或原理图缺陷?

提前感谢您提供的任何建议。 我随附了原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rares:

    nFAULT 持续读数为 0。

    如果 nFAULT 为低电平、则表明存在故障。 您是否能够捕获器件上电的波形、类似于数据表中的波形

    探测 VM、nFAULT、nSLEEP 和 AVDD

    此致、

    Yara