This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:电机驱动器控制器选择

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545665/drv8306-motor-driver-controller-selection

器件型号:DRV8306
主题UCC27710 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队、

请根据以下详细信息、为我提供一种合适的电机驱动解决方案。 下面提到的电机用于太阳能水泵

电动机功率 3HP  

电机电压 160V

电动机频率 110

根据上述电机细节、我可以假设它是 PMSM 电机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问! 我能否确认电机电压是 160V、而不是 60V? 预期的 RMS 电流是多少? 预期的峰值电流是多少? 您打算使用什么直流电压来驱动电机?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony

    我在下面附上了电机的详细信息  

    我能否确认电机电压是 160V、而不是 60V? - 是的、它是 160V

    预期的 RMS 电流是多少?  - 考虑以下电机数据表和 I max 为 15A。 IRMS=ipeak / sqrt (2)= 9.1A

    预期的峰值电流是多少?  13a.

     您打算使用什么直流电压来驱动电机? 从下面的数据表中、我假设它应该是 160V、  请参阅下面的电机数据表、如果我错了、请更正我。

    有关以下电机的详细信息、请建议使用合适的驱动器 IC   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    感谢您的回答、我会将此问题重新分配给相应的小组、以帮助提供有关器件的最佳建议。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darshan、

    是支持非隔离式栅极驱动器的应用工程师。 我们的电机驱动器当前似乎不支持高达 160V 的电压。 我 推荐了 一种具有分立式 MOSFET 的栅极驱动器的分立式解决方案。 该应用的栅极驱动器是 UCC27710、这是一款额定电压为 600V 的半桥驱动器、通常用于电机驱动应用。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore