This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:如何处理未使用的故障引脚?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547066/drv8874-what-to-do-with-unused-fault-pin

器件型号:DRV8874


工具/软件:

如果未使用、可以将 FAULT 引脚保持悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    是的、如果 FAULT 引脚在电路中未使用、则可以将其保持未连接状态。 不过、您将无法获得任何故障报告。 谢谢你。

    此致、Murugavel