This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:如何选择散装?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546737/drv8874-q1-how-to-choose-cbulk

器件型号:DRV8874-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

关于 Clipk、数据表提供了一些有关如何选择它的建议。

 

 

我的问题是、您能否根据应用场景给出此大容量电容的一些建议值:

 VIN:13.5-16V、Iout 最大值:3.8A

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您的问题。  请参阅以下 E2E 帖子 、即一个、 二个 和 三个。  

    [引述 userid=“529731" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546737/drv8874-q1-how-to-choose-cbulk

    我的问题是、您能否根据应用场景给出此大容量电容的一些建议值:

     VIN:13.5-16V、Iout 最大值:3.8A

    [/报价]

    这将取决于电源能力以及电源与电机驱动器之间的阻抗。 使用经验法则可能需要 220 μ F(或 2 个 100 μ F 并联)。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!