This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:使用 3V3 作为上拉电阻器?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546570/drv3946-q1-using-3v3-as-pull-ups

器件型号:DRV3946-Q1


工具/软件:

我使用的是 3V3 供电的处理器、希望能够保护其输入。 是否存在因使用 3V3 上拉电阻器而不是 5V 而产生的任何问题、特别是在 nFAULT 引脚上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksandra、

    感谢您问这个问题。

    DRV3946-Q1 中的 VDD 在 4.5V 至 5.5V 的电压下运行。 NAD/nFAULT 和 SDO 引脚上的上拉电阻需要连接到 VDD。 您可以在以下配置中使用电平转换器

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、  

    我制作了电路板、使得 nfault 上拉至 3V3。 我们仍然能够使用假定的高阻抗(节点 3 地址)对其进行编程、驱动器由 5V 电源供电。 保持 nFAULT 引脚上拉至 3V3 有哪些缺点? 输出正常、因为处理器可以接受高达 5V 的信号、所以不关心 nfault 引脚本身的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandra:

    nFAULT/NAD 引脚用于通过从该引脚汲取电流并比较相对于 VDD 的电压来确定上电期间的地址。

    我想您可以看到它工作正常、因为节点地址为 3、也是最高的。 但在温度和器件等条件下、这无法得到保证。

    谢谢、

    Ibinu