This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:GUI 是否错误地报告 VM 值?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546785/drv8214evm-the-gui-reports-vm-value-incorrectly

器件型号:DRV8214EVM


工具/软件:

我在电路板上测量到 4.0V 为 VM、但 GUI 显示为 2.4V、为什么差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    测得的 VM 电压与 DRV8214EVM 上 GUI 中报告的值之间存在差异是由于板载分压器电路中的电阻配置不正确导致的。 这会导致 GUI 显示按比例降低的电压(通常约为真实值的 60%)、即使实际电压正确(例如您测量的 4.0V)也是如此。 幸运的是、此不匹配纯粹是一个显示问题、不会对电机驱动器的性能或功能产生任何影响。 忽略 GUI 的 VM 读数、依赖万用表或电源读数来确保准确性、这是完美的做法。 此问题已经得到确认、并将在 EVM 的下一版本中实施已校正的分压器、以确保在未来版本中获得准确的电压读数。

    此致、

    David