This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8376-Q1:为器件部分电源、用于状态检查

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8376-Q1, DRV8376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547431/drv8376-q1-partial-power-to-device-for-status-check

器件型号:DRV8376-Q1
主题: DRV8376 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在考虑使用 DRV8376-Q1(或接近此值的器件)。  在施加电机驱动电压(约为 28V)之前、我们将为我们的电路提供 3.3V 电压。  我们希望能够尽早进行检查。  我不认为我们可以反馈 DRV8376-Q1 的 3.3V 输出并与器件通信(通过 SPI)、以便至少验证驱动器的某些部分、我们能否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我不确定我是否了解您的请求、您是否想问是否可以仅出于 SPI 通信目的使用 3.3V 电压为 DRV8376-Q1 供电? 或者、您是否询问是否可以使用 DRV8376 LDO 将 nsleep 拉高?

    此致、

    Yara