This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:两相 BLDC 或步进电机运动方程

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547453/mcf8316a-two-phase-bldc-or-stepper-motor-equations-of-motion

器件型号:MCF8316A


工具/软件:

在查看许多应用手册和技术文章时、我看到了一份介绍了两相直流电机控制的 TI 文档。  本文档介绍了一个包含电机控制器、电机和机械负载的系统。  我记得、本文档在考虑电气和机械参数的情况下、提供了一系列发展良好的运动方程。  我搜索了这么多 TI 文档、试图再次找到它作为培训文档、但是 TI 宇宙太大了。  如果您想起此文档、请向我发送一个指向它的指针。  援助是适当的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    主题器件是三相 BLDC、您能否通过参考您参考的步进电机产品再次发布它?

    我也会尝试找到并回复你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.