This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:使用 DRV8889x 和#39 VCP 实现输入保护电路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020026, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547509/drv8889-q1-using-drv8889x-s-vcp-for-input-protection-circuit

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020026

工具/软件:

我正在制作一个包含 5 个 DRV8889AQPWPRQ1 的板。

我参考的是设计应用手册: TIDA-020026、  www.ti.com/.../tidueq5.pdf

即 2 个 DRV8889-A1。

指南 SLVA835A “保护汽车电机驱动系统免受反极性情况的影响“中介绍了使用 VCP 的保护技术
www.ti.com/.../slva835a.pdf

第 4.1 部分. 它以 DRV3204-Q1 为例展示 Rlimit 计算。

对于该器件 (DRV3204-Q1)、其数据表中提供了部分电荷泵、其中指定了 I (VCP)
可用于 Rlimit 计算- 12mA。

但对于步进电机 DRV8889A-Q1、我在任何地方都没有指定这样的 I (VCP)。 (为什么?)

那么、如何计算 TIDA-020026 的保护电路中 Q4 和 R14 的值呢?  (如果我使用 DRV3204 中的数字、似乎可以为 1k、而不是 10k。?)

然后、我需要对 x 5 DRV8889A-Q1 进行推断、利用相同的输入保护电路。



帮助:)