This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:TPD1054F 的合适替代器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545654/drv8242-q1-the-right-replacement-device-for-tpd1054f

器件型号:DRV8242-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

DRV8242-Q1 可以替换 TPD1054F 吗?  

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您问这个问题。

    您能否确认申请所需的终端设备和客户。 如果也可以提供 PPM ID、请告诉我。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    这适用于继电器驱动器。 终端设备是 ADAS ECU。 PPM ID 为  532809.

    还没有达到要求。 只需使用 AVL 列表进行攻击。

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saga-San、

    请看一下 DRV81xxx-Q1 系列器件:

    https://www.ti.com/product-category/motor-drivers/solenoid/products.html

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    没有单通道器件?


    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saga-San、

    如果您想要单通道、DRV8242 可能是一个不错的选择。

    此致、

    Keerthi