This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:应用问题。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548366/drv8311-application-issues

器件型号:DRV8311


工具/软件:

尊敬的团队:

PIN7 具有 5V 输入、PIN2 具有 3.3V 输入、PIN8 具有 20V 输入。
INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、 inlc 具有方波信号输入。
但引脚 17 上没有 3.3V 的电压输出、引脚 10-12 上没有信号输出。

请帮助检查原理图是否存在任何问题并分析原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您是否可以尝试直接为 nSLEEP 提供 3V 电压而不是使用 AVDD? 我不确定 nSLEEP 是否可以通过 AVDD 拉高、因为 LDO 仅在器件处于唤醒状态时开启。

    此致、

    Yara