This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:额外的电池保护

Guru**** 2526540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544329/drv8847-additional-protection-for-battery

零件号:DRV8847


工具/软件:

你(们)好

我使用 DRV8847PWPR 来控制一些 12V 闭锁螺线管。 为 DRV8847PWPR 提供的 12V 电源由锂离子电池供电。  对螺线管中的线圈、我们是否需要为 12V 电源添加任何额外保护、以便蓄电池保护电路不会受到任何形式的损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    感谢您的问题

    我们有关于使用电机驱动器驱动螺线管的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvae59a/slvae59a.pdf?ts = 1753366087043 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

     ‑一直在测试我们的 12.6V 锂离子电池组、以了解其放电时间。 电池组包含自己的保护电路。 在放电过程中、当电池电压变得非常低时、我们激活了一个电磁阀、这可能会损坏电池保护电路。 现在、电池组仅输出大约 5.5V 的电压。尽管保护电路似乎正常工作、但似乎出现了问题。

    我们想知道、当电压非常低时、螺线管的电感电压尖峰是否会反馈到电池包中。 这可能会影响或损坏保护电路?

    这在物理上是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    有几个问题

    • 您能提供连接的方框图吗?
    • 螺线管是如何打开的、是否有任何驱动器(如 DRV8847)以及所使用的配置。
    • 您能给我讲一讲螺线管的电气参数吗?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将图表发送到原始消息吗?

    是的、我使用的是  DRV8847

    电磁阀为 12 伏 350mA、闭锁。 我锁定的时间很短、只有 1 秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    请将图表发送给我。

    谢谢、

    Ibinu