This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461EVM:DRV8461DDW 评估模块的布局和原理图链接断开

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461EVM, DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548556/drv8461evm-broken-link-to-layout-and-schematic-for-drv8461ddw-evaluation-module

器件型号:DRV8461EVM
主题: DRV8461 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、 我要查找评估板的原理图和布局文件:

DRV8461EVM

这是 用于 DDW 封装的 DRV8461 评估模块

这些文件应位于 SLOR128D.zip 中(也称为 DRV84xx DRV82x2 DRV89x2EVM 硬件文件(修订版 D)  、其网址为:

https://www.ti.com/tool/~https://www.ti.com/lit/pdf/SLOR128;jsessionid=F62F4B0DEE288EDD7208DC94EDAEE179

但链路断开了。

有没有其他的位置?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davy:

    感谢您通过此论坛联系我们。 此问题是由于 TI 网站范围内的问题导致的、该问题目前正在解决。 它应该很快备份。 没有其他位置可用于下载这些文件、抱歉。 谢谢你。

    此致、Murugavel