This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:演示代码或寄存器映射

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548400/drv8906-q1-demo-code-or-register-map

器件型号:DRV8906-Q1


工具/软件:

您好团队:

我的客户正在开发 DRV8906-Q1、您是否有演示代码或寄存器映射以进行评估?

谢谢!

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您发送编修。

    ]我的客户正在开发 DRV8906-Q1、您是否有用于推荐的演示代码或寄存器映射?

    完整的 CCS C 项目和源代码可从 EVM 网页下载。 目前、此网页存在影响 TI 解决的问题、该问题应尽快修复。 恢复站点后、您应该能够下载 EVM 固件。 谢谢你。

    此致、Murugavel