This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:为什么数据表和评估板信息在安全的防火墙后面?!

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548046/drv3255-q1-why-is-the-data-sheet-and-eval-board-information-behind-a-secure-firewall

器件型号:DRV3255-Q1


工具/软件:

这是我第一次遇到仅为了访问数据表或芯片上的任何技术信息而授予许可的要求。 它是一个汽车 BLDC 驱动器芯片、而不是核弹触发器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    遗憾的是、我们的汽车功能安全器件在数据表和讨论中需要 NDA。 您目前是否有 TI 代表?

    我与 Antunes 核对了一份 NDA、但我没有看到。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当感谢解释。 需要一名 TI 代表、我会为他们授权访问权限。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve、如果您需要更多帮助、请告诉我们。