This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:连接 2 个具有不同拓扑(推挽和上拉)的 SPI IC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1544480/drv8353f-connect-2-spi-ics-with-different-topology-push-pull-and-pull-up

器件型号:DRV8353F


工具/软件:

您好:

我愿意在下一个设计中使用 DRV8353F。

该器件提供使用 SPI 进行连接、但我在数据表中看到、SDO (MISO) 线路需要上拉电阻器才能正常工作。

问题是我将另一个 SPI 器件连接到 UC、但使用推挽拓扑。

我的问题是:

是否可以连接两个 SPI 以太网、或者 SDO 引脚上的上拉电阻会扰乱与另一个 IC(另一个 IC 是 ADC) 的)的 MISO 引脚的通信

我的逻辑电平为 3.3V

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fedi、

    我会尽量避免这种情况、因为我不确定它是否会按预期工作。

    当它们被激活时、使用两个片选应该有所帮助、但当推挽连接到 GND 时、DRV SDO 线路上的上拉电阻会产生多余的电流。  

    我建议联系 ADC 团队、检查他们是否也发现与此实现相关的任何问题、但我个人会避免分享这些问题。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 实际上是 ADS131M04IPWR、这也是 TI 器件。 我需要在单独的主题中提问、还是这个主题足够了?

    当然、每个 IC 都有 2 个 CS、但当 ADC 的 CS 导通且电机驱动器的 CS 关断时、SDO 中的上拉电阻器会干扰从 ADC 接收到的命令。

    您认为我是否应避免在同一工程中使用两个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fedi、

    让我在 ADC 团队中循环一下。 在同一个项目中同时使用这两个项目会引发问题、但共享这条线路是可能存在挑战的地方

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢、如果 ADC 团队能提供一些提示、说明如何让他们在同一条总线上工作、这一点非常有用。

    他们会在这个主题中回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对此有任何更新?