This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】MCF8315C:有关 Ke 的电机相关参数

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1536879/faq-mcf8315c-motor-related-parameters-about-ke



工具/软件:

我手动测试电机相关参数、发现 KE 的测试结果与 MEPT 的结果有很大不同。 为什么会这样? 重复测试仍然显示相同的结果。

测试方法如下所示。

用手自由地手动旋转电机。 示波器上应出现正弦电压波形。 测量峰值振幅电压 EPH (以毫伏为单位)和时间段 TE (以秒为单位)。

下图显示了示波器测得的波形。 Ke=440/2 *250/1000/√3=32mv/Hz。

但是、MPET 的测试结果如下图所示。

为什么两者之间的 Ke 差异如此之大?

我期待您的答复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否共享 MPET 设置、因为根据您的答案是正确的波形计算、

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    下图显示了我的 MPET 测试的结果。

    结果与昨天的结果基本相同、Ke = 18mV/Hz。

    我在使用它时只检查了三个、如下图所示。 例如 Motor Studio 用户指南。

    我非常期待你的答复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您是否可以共享 JSON、我还想查看开环到闭环切换配置。

    需要调整开环 A1、A2。

    您可以在 MPET 正在运行时执行一个测试、探测电压线、在电机停止时、我们可以立即看到电压(OUTA 和 GND 之间的电压探针)。

    如果我们可以在开环中将电机旋转到更高的速度、我们可以获得更高的精度。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    非常感谢您的回复、这是 JSON 文件。

    好的、我对相关操作有初步的了解、稍后我会安排测试时间。

    我非常期待你的答复、非常感谢。

    e2e.ti.com/.../5102.MCF8315C_5F00_Appliance_5F00_10to20W_5F00_Ceiling_5F00_Pedestal-Fan_5F005F00_Spd100to1000Hz.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我将在明天回应你。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    BEMF 不是正弦波、这可能会增加测量误差。

    这个具有集中绕组的电机是否适用于梯形?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.